21.04.2010 08:42 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo J_Bell, muss ich das so verstehen, dass Siemens z.B. für das ISO on TCP einen komplett neuen Stack programmiert hat und man kann gar nicht über die winsock auf den ISO on TCP - Stack zugreifen ? Beide "Netzwerktreiber" , der Windows eigenen TCP/IP-Stack und der Siemens eigene ISO on TCP - Stack laufen dann parallel auf dem gleichen Netzwerkadapter ?
Mit der SEND/RECEIVE-Schnittstelle über TCP-Verbindungen unterstützt der Ethernet-CP die auf nahezu jedem Endsystem (PC oder Fremdsystem) vorhandene Socket-Schnittstelle(z.B.Winsock.dll) zu TCP/IP.
Idealerweise ein Beispielprojekt mit offenen Quellcode ? |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 21.04.2010 08:42 |
|
15.02.2018 09:11 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Neue Frage von JensB wurde in ein separates Thema mit dem Titel Welcher Ethernet Typ wird vom S7 Protokol / ISO genutzt, wenn vom Transport Layer 4 ISO Transport direkt auf Data Link Layer 3 Ethernet aufgesetzt wird? gesplittet. Gruß |