04.06.2009 10:32 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, erstmal ne frage.. Wieso nutzt du den FB102? Nimm doch den aktuellen -> das wäre der FB2 R_RCV. Ist dein dDB200 lang genug? Steht nichts drin? Setze dir mal nen Merker wenn der NDR 1 wird - das ist nur eine Flanke. Ansonsten was ist im Übertragungsprotokoll parametriert? Stimmt alles (Baudrate, STX, ETX ...) MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
04.06.2009 11:40 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo wendim, was ist wenn du beide Endezeichen benutzt und da dein 'SM' eingibst (als Hexcode). Ist NDR mal kurz auf 1? Und ERROR? MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
04.06.2009 11:42 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Nein, es passiert gar nichts!NDR bleibt immer auf 0 und RxD blinkt! MfG wendim |
04.06.2009 13:12 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, dann stell mal dein Projekt hier rein. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
04.06.2009 16:26 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (4) |
Hi, ist die Adresse 256 aus HW-Konfig des CP, muss diese vielleicht in Hex also 100 am Baustein angegeben werden, ist häufig so? Gruß |
15.06.2009 15:33 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Das ist ja schön, dass es nun läuft. |
Folgen Sie uns auf