07.03.2019 08:20 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Hallo! Vorab meinen höchsten Respekt vor Betel der hier mit unglaublichen Engagement und theoretischen Wissen unentgeltlich diese tollen Lösungen veröffentlicht. Nur habe ich trotzdem ein Probelm. Mit meinem einfachen Elektrotechnik Ingenieur verstehe ich es nicht anzuwenden. Es liest sich wie eine Doktorarbeit in Quantenphisik für eine Zuckerbäcker. Ich meine Mathe hat mir damals in der höheren Schule Freude gemacht und ich weiß auch grad noch was eine Polynom-Formel ist...das wars auch schon. Ich versteh schon, die Logo kann nicht potenzieren und wurzel ziehen...da macht man sich eine Excel wo man vor ab schon die Werte tabelarisch ausrechnet und dann wie auch immer das für die Logo verwendet. Was nun die Excel da berechnet und warum ich überhaupt was berechnen muss um etwas in der Logo wiederum zu berechnen verstehe ich nicht. Wenn ich das sehe , step by step würde ich es kapieren , so aber ist man schlichtweg erschlagen von der ganzen Mathemathik.(und vor allem von der Excel) Ich habe folgende Aufgabenstellung: Ich möchte Sensoren (LUMEL P18) direkt analog an die Logo anschließen. (man kann doch die 4x 0- 10V Eingänge vom Basismudul verwenden??)(Habe zusätzlich ein AM2 Modul und ein AM2 RTD Modul) Diese Sensoren verarbeiten rel. Feuchte, abs. Feuchte, Temperatur, Taupunkttemperatur.(siehe beigefügtes Datenblatt) Diese Werte können (alle gleichzeitig) über RS485 und dem entsprechenden sündhaftteueren Regler ausgelesen werden, oder man hat 2 Anlalogausgänge zur Verfügung. Probelm: Ich muss mich für 2 Werte entscheiden. (wenn ich die 2 Analogausgänge verwende) Für die reine Lüftung würde der Taupunkt reichen. (Innen und Außen). Allerdings kann ich dann nur mehr die Temperatur oder Feuchte für den 2 AA verwenden. Ich hätte gerne die Temperatur, rel. Luftfeuchte und den Taupunkt. Wenn ich nun wüsste , wie ich die von Betel veröffentliche Excel in der Logo verwenden müsste um den Taupunkt aus rel. Feuchte und Temperatur zu berechnen, dann würde ich die Fühler mit den Standartausgaben bei AA1 und AA2 verwenden. Standartausgaben sind eben rel, Feuchte und Temperatur, alles andere muss man bei der Bestellung angeben , damit der Fühler vor ab über RS485 konfiguriert wird.(Wenn man selber keinen 100Euro RS 485 Konverter sich leisten will, muss das eben der Händler für einen machen) Würde sich villeicht wer erbahmen und mir zumindestens sagen, ob die von Betel veröffentlichte Excel auch für die Berechnung von Taupunkt aus rel Feuchte und Temperatur geht? Und der hit wäre , ich weiß das ist jetzt etwas viel verlangt, eine kleine step by step Anleitung? Oder zumindestens nur kurz gesagt wo ich überhaupt anfangen muss? (In der Excel) Die Formel für die Taupinktberechnung hab ich mir aus den Internet besorgt:hoffe die passt. Im Excel eingegeben kommen da plausible Werte dabei raus, https://www.schweizer-fn.de/lueftung/feuchte/feuchte.php runterscrollen zu Taupunkt 2. Formel sie ist gar nicht schlimm und bis auf das a^0,1246 könnte ich ja alles in der Logo berechnen. Danke vor Ab. n.s.: ich verwende die neuerste Logo Version. (LOGO! 12/24RCE Logo 8 Basic) ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangP18_P18D_service_manual_rev.C.pdf (148 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Elektrogandalf19 am: 07.03.2019 08:21:08Zuletzt bearbeitet von: Elektrogandalf19 am: 07.03.2019 08:25:08Zuletzt bearbeitet von: Elektrogandalf19 am: 07.03.2019 09:01:24Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07.03.2019 11:19:23Neue Überschrift nach Splitten |
|
07.03.2019 10:42 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Aber vill findet sich ja doch noch eine Aussage über Betels Excel Tabelle, ob die nun in meinen Fall auch anwendbar ist. |
07.03.2019 22:00 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Ich habe mich tatsächlich vertan, aber ich darf das, bin schon etwas älter und habe die Teile verwechselt. Das Ding heißt HT20, ist ein Datenlogger, erfasst Temperatur und Feuchtigkeit, kann Modbus TCP. Du findest das Teil hier Du müsstest aber noch die Anleitung durchlesen, ob auch alles auslesbar ist, was du brauchst oder erst den Preis anfragen, weil sich das Lesen dann erübrigt. Im Hausnetz anschließen dürfte kein Problem sein, ob direkt am Router oder an einem zusätzlichen Switch ist egal. M.f.G. Scorp |
08.03.2019 12:07 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Man könnte meinen, der Zoll liegt bei 500%. Ich weiß auch nicht, warum Modbus RTU mit RS485-Schnittstelle relativ günstig zu haben ist, aber wenn Modbus TCP dran ist, soll es gleich ein Mehrfaches kosten. Vielleicht füllen sich die Zwischenhändler auch die Taschen, wer weiß das schon. @Elektrogandalf19 Hast du den Preis für ein HT20 noch angefragt ? Eine Alternative hätte ich noch, es gibt von Siemens das Gateway IOT 2040 für rund EUR 200,- Das Problem dabei, man muss es sich selber programmieren, siehe SIMATIC IOT2000 hier im Forum. M.f.G. Scorp |
08.03.2019 22:31 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Nur ganz grob erklärt, für Netzwerkprotokolle gibt es das OSI-Modell , es arbeitet mit mehreren Schichten und ist Standard bei paketorientierten Übertragungen. Schicht 1 ist die physikalische Leitung, z.B. dein RJ45-LAN-Anschluss. Den hast du zuhause auch am Router und kannst damit ins Internet gehen, telefonieren oder dich auch mit einer LOGO verbinden. Dazwischen befinden sich u.a. die Schichten für das Internetprotokoll IP oder das Transmisson Control Protocol TCP. Die oberste Schicht bildet immer das Anwenderprotokoll, bei der LOGO das S7-Protokoll oder das Modbus-Protokoll. Die unteren Schichten IP und TCP, häufig auch als TCP/IP zusammengefügt, sorgen für den reibungslosen Verkehr der Datenpakete an die richtige Adresse. Der Vorteil der paketorientierten Übertragung ist, dass beliebig viele Anwenderprotokolle über ein und dieselbe Leitung erfolgen kann. Bei einer RS485-Schnittstelle gibt es keine paketorientierte Übertragung, sie dient der asynchronen seriellen Übertragung und es gibt immer einen Master und einen oder mehrere Slaves. Das Ganze wird dann Bussystem genannt. Für diese Schnittstelle ist Modbus als ASCII und RTU definiert. Weitere Bussysteme wären z.B. CAN- und Profibus. Ein Modbus-Gateway macht also nichts anderes als die seriellen Daten des Bussystems an der RS485-Schnittstelle zu sammeln und gibt die Daten paketweise an der Ethernet-Schnittstelle wieder aus. Logischerweise läuft der Datenverkehr in zwei Richtungen, es wird nur noch eingestellt, auf welcher Seite das Gateway Master oder Slave sein soll. Das muss für heute reichen, Scorp P.S. Was Modbus angeht, bei einen Netzwerkanschluss ist es automatisch Modbus TCP. Bei einem Bussystem mit RS485-Schnittstelle ist es Modbus ASCII oder Modbus RTU. |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 09.03.2019 06:00:56 |
|
12.03.2019 09:28 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Hallo! So habe nun die Preise drinn. Das Gateway von Lumel würde mich stolze ~350 Euronen kosten. (exkl) Das Gateway bei RS Components 166.- ( exkl.)lt Homepage Die Fühler mit nur Modbus Anschluss ohne analog output sind grade mal 10.- günstiger... Da es bei diesen Gateways 1000 Kriterien gibt muss ich mich da jetzt durchwühlen was denn genau das Eine mehr kann als das Andere und was davon ich brauche. Eventell kann mir hier wer sagen worin grob der Unterschied liegt und ob für meine Zwecke das Billige nicht auch gehen würde. Im Anhand das Datenblatt von Lumel Gateway. Einen zweiten Anhang kann ich ja leider nicht hinzufügen warum auch immer , bitte das Datenblatt vom tWG von der RS homepage nehmen. (twg 715) DateianhangPD8_data_sheet.pdf (78 Downloads) |
12.03.2019 10:43 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Ich möchte folgende Konfiguration anstreben: Server: Logo 8 Modbus Master: Modbus Gateway von RS (tWG 715) Modebus Slave: Lumel PD18S Feuchte Fühler Das Lesen / Schreiben über Modbus geschieht ja über die Logo aber wenn ich zb die Adresse vom Sensor einstellen will mache ich das über das Webinterface vom Modbus Master oder? Sorry ich weiß viele viele Fragen eins nach dem Anderen, aber ich möchte so viele Unklarheiten wie möglich vor ab schon aus dem Weg räumen , da mir für das bloße probieren das Ganze zu teuer ist. Anbei ein kleines Schema wie das Ganze prinzipiell aufgebaut ist (wird). DateianhangSchema Logo.pdf (110 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Elektrogandalf19 am: 12.03.2019 13:41:50 |
|
13.03.2019 11:04 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 7951 Bewertung: (162) |
Hallo Elektrogandalf19, bzgl. deiner Anmerkung zur Beantwortung von Fragen:
Jen_Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
29.05.2019 04:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 32843 Bewertung: (4061)
|
Der VM-Bereich (Variable Memory) ist ein spezieller Speicherbereich in der LOGO!, welcher hauptsächlich für den Datenaustausch zwischen der LOGO! und einem anderen Gerät (LOGO!, HMI, SPS usw.) dient. V = Bit im Variablenspeicher Du kannst Adressen im VM-Bereich direkt per Netzwerkein-und/oder ausgängen ansprechen oder Parametern von Blöcken über die Parameter-VM-Zuordnung Adressen im VM-Bereich zuweisen. Um Daten mit einem Modbus-Gerät auszutauschen, musst du eine Modbus-Verbindung anlegen. Beim Erstellen der Verbindung musst du festlegen, ob die LOGO! als Server oder Client arbeiten soll. In der Regel ist die LOGO! der Client. Schau dir mal dieses FAQ von Siemens an: Wie können Sie mit der LOGO! 8 Messdaten eines SENTRON PAC3200 über Modbus TCP/IP erfassen? |
29.05.2019 21:16 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Hier die Modbustabelle wie ich sie erstellt habe. |
30.05.2019 09:06 | ||||
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Hallo! Ich habe jede erdenkliche Information ganz am Anfang zur Verfügung gestellt und genauestens die Komponenten beschrieben die ich verwende. Was gibs da zum Ärgern? Warum im Dunkel Tappen? Die Anleitung vom Gateway hilft einem ja nicht beim parametrieren der Logo. Ab gesehen davon würde ich es sogar zum Ärgen fidnen, wenn ich euch die Anleitungen um die Ohren haue (Gateway ++100Seiten) und erwarte Ihr werdet schon was fertiges für mich hinzaubern. Aber dann eben nochmal das Datenblatt vom Lumel Sensor.
Deine Aussage kann ich nicht nachvollziehen. wo habe ich 4 Bytes eingestellt????? WTF Bitte darauf eingehen. Ich sehe auch keine Überlappung. Ich stelle 2 Bytes ein und Vergebe VW 2,4,6. Was ist daran falsch? Aus der Anleitung: (S34)
Die Werte sind zwar Real, aber die Luftfeuchtigkeit stimmt nicht mit dem Hygrometer überein. Sollte 20% mehr sein... Was deiner Meinung nach, ist jetzt noch grundlegend falsch? DateianhangP18S_instrukcja_obslugi_service_manual.pdf (77 Downloads) |
|||
30.05.2019 09:14 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Hier nochmals als zip (Ist eigentlich eine rar Datei, hab aber umbenannt damit man das hier uploaden kann.) Das Projekt, Die Anleitung vom Sensor und Die Anleitung vom Gateway. DateianhangLogo_Modbus_Sensor.zip (102 Downloads) |
30.05.2019 12:31 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
@ixo65 Ich denke mal, das hat er seinerzeit auch schon nicht verstanden. Ich frage konkret nach, ob er den HT20 angefragt hat, kriege darauf aber keine Antwort. Bei den Preisen wird es noch besser, schließlich spielt das für die Lösung SEIN Problems ja keine Rolle. Und dann ist das Forum noch Schuld, weil er während des Schreibens die gerade hereingekommenen Beiträge nicht sehen kann, obwohl sein Beitrag erst eine Stunde später kam. @Elektrogandalf19 Vielleicht solltest du darüber mal nachdenken, dass die Helfenden hier Freizeit opfern, um auch etwas dazuzulernen oder Lösungsmöglichkeiten für eigene Projekte zu finden. Im Anhang wäre da mal die Variante mit richtigen Abständen zu den Variablen, wobei ich den Unterschied zwischen Bit, Byte, Wort und Doppelwort als Grundwissen voraussetzen würde. Da du ja nur Bildschirmfotos hochgeladen hast, musst du den Rest deines Programmes wieder selber eintippen. Trotzdem viel Erfolg, Scorp DateianhangLumel1.zip (98 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.05.2019 21:08 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Danke trotzdem zu den Lösungsvorschlägen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf