07.03.2019 22:00 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Ich habe mich tatsächlich vertan, aber ich darf das, bin schon etwas älter und habe die Teile verwechselt. Das Ding heißt HT20, ist ein Datenlogger, erfasst Temperatur und Feuchtigkeit, kann Modbus TCP. Du findest das Teil hier Du müsstest aber noch die Anleitung durchlesen, ob auch alles auslesbar ist, was du brauchst oder erst den Preis anfragen, weil sich das Lesen dann erübrigt. Im Hausnetz anschließen dürfte kein Problem sein, ob direkt am Router oder an einem zusätzlichen Switch ist egal. M.f.G. Scorp |
08.03.2019 12:07 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Man könnte meinen, der Zoll liegt bei 500%. Ich weiß auch nicht, warum Modbus RTU mit RS485-Schnittstelle relativ günstig zu haben ist, aber wenn Modbus TCP dran ist, soll es gleich ein Mehrfaches kosten. Vielleicht füllen sich die Zwischenhändler auch die Taschen, wer weiß das schon. @Elektrogandalf19 Hast du den Preis für ein HT20 noch angefragt ? Eine Alternative hätte ich noch, es gibt von Siemens das Gateway IOT 2040 für rund EUR 200,- Das Problem dabei, man muss es sich selber programmieren, siehe SIMATIC IOT2000 hier im Forum. M.f.G. Scorp |
Folgen Sie uns auf