29.05.2019 04:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199)
|
Der VM-Bereich (Variable Memory) ist ein spezieller Speicherbereich in der LOGO!, welcher hauptsächlich für den Datenaustausch zwischen der LOGO! und einem anderen Gerät (LOGO!, HMI, SPS usw.) dient. V = Bit im Variablenspeicher Du kannst Adressen im VM-Bereich direkt per Netzwerkein-und/oder ausgängen ansprechen oder Parametern von Blöcken über die Parameter-VM-Zuordnung Adressen im VM-Bereich zuweisen. Um Daten mit einem Modbus-Gerät auszutauschen, musst du eine Modbus-Verbindung anlegen. Beim Erstellen der Verbindung musst du festlegen, ob die LOGO! als Server oder Client arbeiten soll. In der Regel ist die LOGO! der Client. Schau dir mal dieses FAQ von Siemens an: Wie können Sie mit der LOGO! 8 Messdaten eines SENTRON PAC3200 über Modbus TCP/IP erfassen? |
29.05.2019 21:16 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Hier die Modbustabelle wie ich sie erstellt habe. |
30.05.2019 09:06 | ||||
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Hallo! Ich habe jede erdenkliche Information ganz am Anfang zur Verfügung gestellt und genauestens die Komponenten beschrieben die ich verwende. Was gibs da zum Ärgern? Warum im Dunkel Tappen? Die Anleitung vom Gateway hilft einem ja nicht beim parametrieren der Logo. Ab gesehen davon würde ich es sogar zum Ärgen fidnen, wenn ich euch die Anleitungen um die Ohren haue (Gateway ++100Seiten) und erwarte Ihr werdet schon was fertiges für mich hinzaubern. Aber dann eben nochmal das Datenblatt vom Lumel Sensor.
Deine Aussage kann ich nicht nachvollziehen. wo habe ich 4 Bytes eingestellt????? WTF Bitte darauf eingehen. Ich sehe auch keine Überlappung. Ich stelle 2 Bytes ein und Vergebe VW 2,4,6. Was ist daran falsch? Aus der Anleitung: (S34)
Die Werte sind zwar Real, aber die Luftfeuchtigkeit stimmt nicht mit dem Hygrometer überein. Sollte 20% mehr sein... Was deiner Meinung nach, ist jetzt noch grundlegend falsch? DateianhangP18S_instrukcja_obslugi_service_manual.pdf (89 Downloads) |
|||
Folgen Sie uns auf