10.11.2020 08:46 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 2616 Bewertung: (420) |
Hallo S_Liner, wenn die Kommunikation zu den SENTRON PAC3200 Geräten über MODBUS TCP erfolgen soll, dann wird keine zusätzliche Hardware benötigt. Sollen die SENTRON PAC3200 über PROFINET angebunden werden, wird je PAC3200 ein Erweiterungsmodul Switched Ethernet PROFINET benötigt. Zur Kommunikation über MODBUS TCP finden sich hier im Support auch Anwendungsbeispiele:
Viele Grüße |
10.11.2020 12:47 | |
Beigetreten: 22.09.2015 Letzter Bes: 30.01.2024 Beiträge: 90 Bewertung: (0) |
Da der Betrag hierhin verschoben wurde. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Gruß |
Folgen Sie uns auf