06.07.2018 08:08 | |
Beigetreten: 19.08.2011 Letzter Bes: 02.04.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, kann mir jemand bei der Suche nach Anleitungen, Technischen Daten oder Anschlussbelegungen helfen? Ich verstehe die Sortierung in der Industry Mall einfach nicht. Ein Beispiel: -Die Steuerung 6ES7211-1HE40-0XB0 wird im Katalog der Industrymall aufgerufen. -Klicke auf den Button "Service & Support" unter dem Punkt "Handbücher, Zertifikate, FAQ...." -Dann werden mir Zertifikate, Marie/Schiffsbau Informationen, Sachen zu HMI und SIMOTION, usw. angezeigt -Also wird nach Handbüchern (18 Stück) Sortiert -Jetzt werden Handbuch Aktualisierungen, Programmierleitfäden usw. angezeigt. Warum kann ich hier denn nicht eine Anleitung erhalten in der so grundlegende Informationen wie Abmessungen, Klemmleistenbelegung, Energiebedarf usw. geklärt wird? Das ganze möglichst nicht an versteckt zwischen vielen unwichtigen und unübersichtlichen Auflistungen von Informationen die erstmal nichts direkt mit der 1200er zu tun haben? Vielleicht verstehe ich die Suche von der Mall einfach nicht. Kann mir dort jemand Unterstützung geben? Danke N. Moldenhauer |
Zuletzt bearbeitet von: N. Moldenh am: 06.07.2018 08:09:15 |
|
09.07.2018 13:49 | |
Beiträge: 531 Bewertung: (34) |
Ich habe nach der MLFB Suche auf das Produkt geklickt und dann kommt man zu diesem Link: Hoffe das hilft! |
09.07.2018 13:53 | |
Beiträge: 531 Bewertung: (34) |
Hier noch ein Bild! |
Folgen Sie uns auf