26.02.2013 12:37 | |
Beiträge: 3609 Bewertung: (29) |
Import einer technischen Frage des Benutzers luap
|
26.02.2013 13:23 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 5819 Bewertung: (787)
|
Hallo, anbei das Datenblatt dieses Motors. Wenn nun mit dem verwendeten Umrichter 6Nm zur Verfügung stehen und lastseitig 2,77Nm benötigt werden, dann bleiben zum Beschleunigen 3,23 Nm übrig. Der Motor hat selbst eine Trägheit von 0,29·10-3 kgm² Wenn das mit eingerechnet wurde komme ich nach: t = 2 PI J delta (n) / mb = 2 PI * 0,000386 kgm² * 1350 min-1 / 60 / 3,23Nm = 17ms. Man kann das ja auch nochmal mit dem SIZER nachrechnen. DateianhangD:\tmp\1FK7042_2AF21_.pdf (424 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: TechTeam am: 26.02.2013 13:39Zuletzt bearbeitet von: TechTeam am: 26.02.2013 13:37Zuletzt bearbeitet von: TechTeam am: 26.02.2013 13:35Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 26.02.2013 13:28With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf