17.02.2011 20:40 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (15) |
Hallo stew, vielleicht ist es etwas naiv, aber wieso schreibst du nicht einfach immer ALLE Werte (ungenutzte bzw. nicht in deiner Datenbank vorhandene als "0") mit SetMultiTagWait? Als Alternative solltest Du auch mal einen Blick auf die Rohdatenvariablen werfen. |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
30.09.2014 11:00 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4767 Bewertung: (123) |
Folgefrage von michstein_wurde in einen seperaten Beitrag mit der Überschrift Get/Set - TagWordWaitgesplittet. Gruß Min_Moderator |
Folgen Sie uns auf