Industry Online Support
Technical Forum
12.10.2010 21:53 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Rama83, es gibt einen SFB 53 "WRREC". Mit dem können Datensätze geschrieben werden. Was da dann aber drinstehen wird, hängt davon ab, was das Device unterstützt und erwartet. Details sind im Handbuch Systemsoftware für S7-300/400 System- und Standardfunktionen im Kapitel 82 beschrieben. Viel Erfolg Sabine |
14.10.2010 08:17 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (3) |
Hallo Sabine, erst mal Danke für den Tipp. Aber der SFB53 bringt mich noch nicht so richtig weiter. Mir fehlt die Beschreibung für den Aufbau der Datensatzinformation. Ähnlich wie es für den SFb52 im Dokument im FAQ Wie können Sie im Anwenderprogramm einer S7-300 oder S7-400 CPU mit integrierter PN-Schnittstelle die aktuelle Topologie des angeschlossenen PROFINET IO-Systems auslesen? Kapitel 3.3 beschrieben ist. |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 14.10.2010 21:18Dauerhaften Link eingefügt Zuletzt bearbeitet von: Rama83 am: 14.10.2010 08:19 |
|
Folgen Sie uns auf