Industry Online Support
Technical Forum
15.06.2011 11:53 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 3004 Bewertung: (1046) |
Hallo mpzf Du musst nicht alle CPU's in einem Projekt haben umzwischen ihnene Vernidnugnen aufbauen zu koenen (obwohl es die Sacheein bischen einfacher und konsistenter macht). In Deinem konfigurierst Du eine sogenannte "unspezifiziertenS7 Verbindung" in NetPro und anbei sind ein Paar Links mit den details dazu: Wie projektieren Sie eine spezifizierte und unspezifizierten S7-Verbindung für den Datenaustausch zwischen S7-300 und/oder S7-400 über Industrial Ethernet CPs?(die PN Schnittstelle kann auch dafuer benutzt werden) SIMATIC Hardware konfigurieren und Verbindungen projektieren mit STEP 7 V5.5 Frage: Welche CPU has Du denn (18 Verbindugen in einer CPU sind schon was und gehen z.B. in 'ner 315 nicht die maximal "nur" 16 kann). |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf