01.07.2012 19:54 | |
Beigetreten: 28.01.2009 Letzter Bes: 01.04.2024 Beiträge: 6836 Bewertung: (1359) |
Hallo, Der Punkt ist, SFB4 ist Einschaltverzögerung "Timer On Delay". Sie sollten halten Eingangssignals über einen längeren Zeitraum.lesen Sie bitte mein Code: [code]FUNCTION_BLOCK FB1 // Block Parameters VAR_INPUT // Input Parameters END_VAR VAR_IN_OUT // I/O Parameters Start: bool; END_VAR VAR // Static Variables T_imp:SFB4; END_VAR // Statement Section T_imp (IN:= Start , PT:=t#10s ); IF (t_imp.q =1) THEN Start := false; END_IF; ; END_FUNCTION_BLOCK[/code]
Gruss Hamid Hosseini DateianhangSFB4.pdf (248 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: hdhosseini am: 01.07.2012 20:06Zuletzt bearbeitet von: hdhosseini am: 06/18/2019 11:43:09 |
|
02.07.2012 18:20 | |
Beigetreten: 28.01.2009 Letzter Bes: 01.04.2024 Beiträge: 6836 Bewertung: (1359) |
und dies ist mein Projekt
Dateianhangtest2.zip (361 Downloads) |
Folgen Sie uns auf