08.02.2012 14:18 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo! Habe da folgendes Problem. Ich möchte einen SFB4 und SFB3 in einen FB (mit Multiinstanz aufrufen). Leider wird anscheinend nur der SFB5 akzeptiert. Laut Operationsliste(Anhang Seite 103) hat diese CPU allerdings auch SFB3 und 4 auf Lager? Wieso geht das nicht und muss ich jetzt eigens gebaute Timer, die auf den SFB5 basieren sollen,einbauen? DateianhangS7-300 Operationsliste[1].pdf (95 Downloads) |
15.02.2012 16:18 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo, das beschriebene Verhalten kann die folgende Ursachen haben: Die beiden Bausteine SFB4 und SFB3 sind noch nicht im SIMATIC Manager eingefügt worden, und somit dem Projekt noch nicht bekannt. Fügen Sie die beiden Bausteine aus der Bibliothek in Ihr STEP 7 Projekt ein. Die projektierte CPU in der HWKonfig stimmt nicht mit der realen CPU auf der Anlage überein. In diesem Fall die HWKonfig anpassen und speichern und übersetzen. Überprüfen Sie auch die Firmwareversion der CPU-Baugruppen, die sollten auch in der CPU und in der HWKonfig übereinstimmen. Was gibt es denn für eine Fehlermeldung? Syntaxfehler? Weitere Informationen finden Sie auch in dem FAQ (Link). Vielleicht hilft der Ihnen weiter. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18723826 Mit freundlichen Grüßen |
Folgen Sie uns auf