23.06.2016 17:39 | |
Beiträge: 75 Bewertung: (18) |
Hallo Beogradjanin, die Frage ist doch, wann soll der Fahrweisenname mit der Funktion SFCGetControlStrategyName ermittelt werden. Spontan würde ich einen Button in ein Prozessbild einfügen und beim OnClick-Event das C-Skript hinterlegen.Dann kann bei Bedarf der Button durch den Benutzer bedient werden. Oder ist die Anforderung / Idee, dass der Name ermittelt werden soll, wenn sich ein bestimmter Wert ändert. Dann wäre natürlich "OnChanged" von diesem Property der richtige Ort für das C-Skript. Nach Doku von SFCGetControlStrategyName (siehe Anhang) ist lNumber die Fahrweisenummer. Grüße DateianhangSFC-API-Funktionen.pdf (118 Downloads) |
Folgen Sie uns auf