17.11.2011 15:53 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 09.09.2024 Beiträge: 762 Bewertung: (191) |
Hallo ThWe80 |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
18.11.2011 12:25 | |
Beigetreten: 03.03.2011 Letzter Bes: 25.03.2022 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Hallo Thunderstorm, vielen Dank für Deine Antwort! In der Automatikschrittkette (Fahrweise 1) sollen die Positionen automatisch angefahren werden. Die Schrittkette Manuell ist für den "Tipp-Betrieb" gedacht und hat einen etwas anderen Aufbau. Das starten/stoppen der Schrittkette über das Bedienfeld funktioniert mit dieser Beschaltung soweit. (Siehe Anhang) Mein Problem ist noch, dass wenn ich an den SFC Typ die Fahrweise an an den Eingang "CS" verschalte, dieser nicht von Simatic Batch überschrieben wird. D.h. beim starten eines Rezepts wird immer die Fahrweise abgearbeitet, die am Eingang "CS" anliegt. Ich könnte mal versuchen, ob meine Beschaltung auch im Manuellbetrieb funktioniert... Grüße Thorsten DateianhangViso-Man_Start_SFC_Typ.pdf (115 Downloads) |
21.11.2011 14:43 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 09.09.2024 Beiträge: 762 Bewertung: (191) |
Hallo ThWe80, nach dem Motto der Letzte gewinnt, wird der Wert durch die Verschaltung immer überschrieben! Leider weiß ich zurzeit nicht, wie man diesanderslösen könnte. Grüße |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Folgen Sie uns auf