15.01.2020 15:07 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, darf ich auf Siemens Ausgangsbaugruppen mit mehreren Einspeisemöglichkeiten unterschiedliche Potenziale legen? Beispiel: erstes Byte wird mit einem sicheren Potenzial beaufschlagt, die anderen drei nicht ("normale" 24V). ist das so zulässig? Das Schema aus dem Verschaltungsbeispiel macht mich irgendwie nicht schlauer. (Seite 7 "Beispiele mit ET 200MP / S7-1500" ) Diese Abbildung würde ich so deuten das ich verschiedene Potenziale auf alle Versorgungsstellen legen darf ( in dem Beispiel sind es aber anscheinend nur verschiedene sichere Potenziale). |
Folgen Sie uns auf