12.11.2021 10:09 | |
Beigetreten: 17.04.2009 Letzter Bes: 31.01.2024 Beiträge: 301 Bewertung: (56) |
Guten Morgen, durch die manuelle Eingabe einer strukturellen Einschränkung (Ja, Nein, Not-Halt, Positionsschalter) wird der SIL gegebenenfalls beschränkt. Bei 2 Kanälen und einer einzigen Komponente (mechanisch einkanalig, elektrisch aber zweikanalig) kann eine „strukturelle Einschränkung“ erfolgen. Bei Auswahl „Ja“ oder „Positionsschalter“ wird der SILCL auf SIL 2 begrenzt. Diese Begrenzung auf SILCL 2 stammt aus IEC 62061, Kapitel 6.7.7.2. "AUSNAHME: Für ein Teilsystem, das eine Hardware-Fehlertoleranz von null besitzt und für das Fehlerauschlüsse zu Fehlern, die zu einem gefahrbingenden Ausfall führen können, angewendet worden sind, ist die SILCL in Bezug auf strukturelle Einschänkungen für dieses Teilsystem auf ein Maximum von SIL2 beschränkt." Wenn über Fehlertoleranz der Hardware = 1 und SFF ein SIL 3 ermittelt wird, dann kann über das Auswahlfeld „strukturelle Einschränkung“ der SIL CL auf SIL 2 begrenzt werden (z.B. bei einem Positionsschalter mit getrenntem Betätiger und Fehlerausschluss Betätigerbruch). Die Auswahl "Not-Halt" begrenzt den SIL nicht. Die Angabe dient in diesem Fall dem Dokumentationszweck und zeigt auf, dass für das Teilsystem keine strukturelle Einschränkung erfolgt und der SILCL nicht begrenzt wird. Weitere Beispiele: |
SE Support |
|