23.01.2016 09:43 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Die Richtung des Steckers war ja geklärt, nur steckt er wirklich bis ganz unten drin!? |
27.01.2016 18:23 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo, ja,der Stecker ist ganz in der LOGO drin. Das programm zeigt mir an, dass der Port nicht gefunden wurde? MfG Angelo |
27.01.2016 18:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33816 Bewertung: (4203) |
Lies dir mal dies Thema durch.... |
Folgen Sie uns auf