21.04.2016 11:55 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 20.02.2019 Beiträge: 1078 Bewertung:
|
Ein beginn fur das programm ist im anhang.Dateianhangmeters.zip (53 Downloads) |
21.04.2016 12:28 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 20.02.2019 Beiträge: 1078 Bewertung:
|
Logo Ab 0BA4 version Mit 12 Volt ist nur in DC ausfurung: is nur mit Relaisoutput 12/14RC oder 12/24Rco (Ohne display) Und dan ein analog erweiterungsmodule AM2 (Achtung NUR version v 0BA0 oder 0BA1) Ab version 0BA6 konte sie die analog eingang (Spannung 0-10Volt) direkt am basisgerat ansliesen! Ist billiger |
21.04.2016 12:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.02.2019 Beiträge: 13043 Bewertung:
|
Es ist schlecht, wenn du im Nachhinein Beiträge erweiterst. Habe nur durch Zufall deinen Zusatz gesehen. Wenn du nachträglich änderst, wird der Beitrag nicht als neuer Beitrag angezeigt und gilt für mich als schon gelesen. Der Bestellnummer nach ist das keine Logo allein, sondern ein Starterkit mit: Die Logo ist aber alt. Aber für deinen Zweck wäre sie einsetzbar. Es ist eine 12/24 VDC mit Relaisausgängen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
21.04.2016 12:44 | |
Beigetreten: 21.04.2016 Letzter Bes: 01.05.2016 Beiträge: 13 Bewertung:
|
wo ist der Unterschied zwischen 6ED1057-3BA00-0AA8 ist im Starterkitund6ED1 052-1MD00-0BA8 |
21.04.2016 17:52 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 20.02.2019 Beiträge: 1078 Bewertung:
|
Im starterset is die sebste LOGO, aber da zu bekommen sie nog mahl: Eine gleichstroomvoeding SOftware Logosoft comfort, full version Ethernet cable um PC mit LOGO zu verbinden. Und vieleicht (nicht immer) WIN CC TIa portal, zum programmierung von HMI screens of Siemens |
21.04.2016 19:05 |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.02.2019 Beiträge: 13043 Bewertung:
|
|
Folgen Sie uns auf