13.02.2011 16:50 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Tja, so langsam bin ich mit meinem Latein auch am Ende.... Und so über die Ferne ist es eh schwieriger. |
14.02.2011 19:23 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
@Nachbar: den ersten Wandler habe ich umgetauscht da er das selbe wie der machte dachte dabei auch das es einer für 4-20mA ist und nicht für 0-10V E. Conrad hat mir den dann nach langen hin und her aus getauscht. @ RH15: hier mal die Bilder aber wie schon beschrienem oben @CarloK: Ich habe ja ein 24V Logonetzteil und davon hab ich mir die Stromversorgung genommen da. Wie schon mal beschrieben das Problem ist nur wenn ich die Baugruppe Messumformer mit der Logo verbinde ansonsten funktionieren die Baugruppen ohne Probleme
lg PeFl Dateianhanglogo_analoger_eingang.zip (129 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 14.02.2011 22:36Dateianhang zusammengefasst |
|
Folgen Sie uns auf