23.09.2014 22:12 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Die App ist meines Wissens nach nur bis zur 0BA7, aber nicht (noch nicht) für die neue 0BA8! |
31.10.2014 16:53 | |
Beiträge: 34 Bewertung: (0) |
Ist die Info noch aktuell? Stehe gerade vor dem selben Problem... |
04.09.2015 07:56 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo,
Bitte beachten, daß obwohl in LOGO! ein Username nicht vergeben werden kann die LOGO! App V3 den aber verlangt. Verwendet bitte den, der in der Beschreibung zu sehen ist ( User App). Die aktuelle LOGO! App V3 (iTune oder Google Play) läuft mit LOGO! 7 und LOGO! 8. Bei iPhones vorher mal die Daten (Verlauf, Cookies, ..) des Browsers löschen. Könnte jetzt sein, das noch was aus einer älteren LOGO! App vorhanden ist. Hoffe das hilft euch. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf