27.09.2012 16:46 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
he! Wäre schön wenn du dein programm mal hochladen könntest! danke dir |
28.09.2012 16:31 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Siehe Anhang! mfg EDIT: Neue Version vorhanden, Link im unteren Post. Dateianhanga001_p001_windrad_p.lsc.zip (137 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: miglard am: 14.01.2013 12:37 |
|
14.01.2013 10:44 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Windrad_Perchau-2012.lsc Aktuelle Version |
Zuletzt bearbeitet von: miglard am: 14.01.2013 12:35Zuletzt bearbeitet von: miglard am: 14.01.2013 12:34 |
|
04.03.2013 15:00 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Aktuelle Version immer erreichbar unter https://github.com/w4rl0ck/LOGO_Windrad_Perchau Direktlink: Windrad_Perchau-2012.lsc Änderungen: L1 nicht mehr drehzahlgesteuert, direkt angeschlossen. Neue Stufe BR - Bremse. Wenn die VNT - Vernichtungsstufe - die Drehzahl nicht genug drosseln kann, wird eine Bremse aktiviert. Auszug aus der README.md vom GIT-Repository: Ein Windrad soll drehzahlgesteuert Phasen dazu- und wegschalten. L1 ist permanent angeschlossen, und wird nicht über die LOGO gesteuert. L2 und L3 werden mittels der LOGO 12/24RC geschalten (siehe Seite mit Anschlussklemmen). Zusätzlich gibt es noch zwei Stufen: VNT (Vernichtung) und BR (Motorbremse). Die VNT-Stufe (Vernichtung) soll die Drehzahl des Motors verringern, indem ein zusätzlicher Verbraucher dazugeschalten wird. Die BR-Stufe (Bremse) dient als Notfallstufe, falls die VNT-Stufe die Drehzahl nicht ausreichend drosseln kann. Hier wird eine Motorbremse aktiviert. Drehzahlmessung: - 4x Impuls pro Umdrehung - mittels induktiven Näherungssensor (Pepperl & Fuchs) ---> Wertaktualisierung alle 6 Sekunden Verwendete Steuerung: Siemens LOGO 12/24RC 0BA6 |
Zuletzt bearbeitet von: miglard am: 04.03.2013 15:01 |
|
Folgen Sie uns auf