Industry Online Support
Technical Forum
27.05.2012 18:46 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Dann haste aber nicht sorgsam die Anleitung gelesen, vermutlich sogar gar nicht. Die Ausgänge müssen, wie die Vorredner schon sagten, versorgt werden. Du hast pro Ausgang 2 Anschlüsse (1,2) , der erste wird von der zentralen Spannungsversorgung 230V versorgt und am Zweiten wird der Verbraucher angeschlossen. Bevor du jetzt aber wild verdrahtest, setzte bitte eine Sicherung vor den Anschluss 1. So des weiteren hoffe ich, dass deine Trafos Schutzkleinspannung haben, gekennzeichnet durch Symbol oder durch Symbol, sonst kannste im Fehlerfall deinen Koi´s auch good bye sagen. Schau in den Anhang. :) Es gibt die LOGO´s in unterschiedlichen Spannungsklassen, da es diese auch gibt. Da sind z.B. bei Anlagen mit bestimmten Vorraussetzungen nur bestimmte Spannungsklassen erlaubt. Da Siemens sich sonst schämen sollte, haben die LOGO´s in vielen spannungsklassen. Du nimmst bei einer 230V LOGO von der GLEICHEN Phase die Spannung an die Eingänge I1-I8. Genaue Kenndaten, ab wann die LOGO Signale in 1 und 0 auswertet, findest du im Handbuch. Nutze bitte die Leitungen zu den Eingängen hinter der Sicherung und verwende bitte hinter der Sicherung noch einen FI-Schutzschalter, wenn nicht im Schaltschrank vorhanden. Dies ist für dein Leben gut :) |
Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 27.05.2012 19:04Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 27.05.2012 19:01Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 27.05.2012 19:00Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 27.05.2012 18:56 |
|
27.05.2012 22:11 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Was die Verdrahtung, etc. hilft es auch das Handbuch zu lesen. Für die Teiche würde ich nur Kleinspannungs-Geräte nutzen und diese Spannung dann über die Relais-Kontakte (potentialfreie Kontakte) schalten. Man hätte gleich eine 12/24V Version kaufen sollen, denn einen 24V-Trafo brauchst du ja eh. Dazu haben die die meisten 12/24V Logo's 2/4 eigene analoge Eingänge (nur 0..10V), wo du Sensoren (z.B. Temperatur, etc.) anklemmen kannst. |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 27.05.2012 22:14Link eingesetzt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |