19.07.2021 14:09 | |
Beigetreten: 26.05.2021 Letzter Bes: 21.02.2023 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit einem PI Regler. Ich bin noch relativ unerfahren mit der Analogwelt der Siemens Logo. Nun zudem Problem. Verbaut ist ein Siemens HMI Display (KTP700) auf diesem Display gebe ich mit einem Eingabefeld einen Sollwert (Temp) für meinem PI Regler vor. In der LogoSoft benutzte ich einen Analogen Netzwerkeingang der in Verbindung mit dem Eingabefeld des HMI steht. Nach diesem Eingang gehe ich auf einen Analogversträker und auf einen Analogenmerker. Ich verbinde dann den Ax Parameter vom Verstärker mit dem Parameter (Sollwert) vom PI Regler. So wenn ich in der Online Überwachung auf die Logo schaue und auf die kleine Brille am besagten Analogverstärker klicke erscheint der eingegebene Wert am HMI. Allerdings bleibt der Parameter (Ax) am Verstärker auf "0". Somit bekommt der PI Regler auch eine Null auf dem Sollwert. Logo: Logo! 8.FS4 Könnt ihr mir erklären wieso das der Fall ist ? Anbei die zwei Programme. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Gruß Patrick DateianhangProject1.zip (95 Downloads) |
19.07.2021 14:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Welchen Wert genau gibst du denn am HMI vor? Z.B. 30 für 30 °C? |
19.07.2021 15:02 | |
Beigetreten: 26.05.2021 Letzter Bes: 21.02.2023 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Ja genau richtig. |
19.07.2021 15:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
So sieht es aus, wenn der Analogverstärker des PI-Reglers die Defautwerte hat. |
19.07.2021 15:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Warum machst du nach dem PI-Regler noch eine Verstärkung von 10? |
Folgen Sie uns auf