20.11.2013 16:21 | |
Beigetreten: 22.09.2010 Letzter Bes: 13.12.2023 Beiträge: 225 Bewertung: (28) |
Da sollte es diverse Möglichkeiten geben... Welches Protokoll willst du denn benutzen? |
20.11.2013 16:23 | |
Beigetreten: 20.03.2013 Letzter Bes: 03.04.2024 Beiträge: 676 Bewertung: (43) |
Grüß Gott, mit gar überhaupt keiner Ahnung kann das ein etwas schwierigeres Unterfangen werden. Hast du es bereits mal im Portal unter "Applikationen" versucht? Was genau heißt "Datenbank"? Hab mal läuten hören, dass es da einige gibt. Wie fit bist du, was Programmierung einer SPS angeht? Und was die ProgrammierungmitC++, C# oder Ähnlichem angeht?Prinzipiell kannst du ganz 'gemütlich' per TCP/IP auf deine CPU zugreifen und deine Daten auf den PC/Smartphone/etc. auslesen. Auf S7-Seite musst du dann mit TCON; TSND; TRCV; TDISCON arbeiten und auf PC Seite dann halt mit TCP/IP kommunizieren. Du kannst auch nen OPC Server auf dem PC einrichten, von dem deine Datenbank dann Daten abholt, etc. Evtl. interessiert dich DAS hier. Und auch ansonsten: Schau doch mal etwas im Portal, ob du evtl. ein paar Applikationen findest, gibt oft recht hilfreiche Sachen :) Viel Erfolg ;) Wie gesagt: Hängt erstmal alles auch davon ab, was du genau realisieren willst. Wie viel Daten? Was für ne Datenbank? Wie viele CPUs? etc. Viele Grüße, Fafner |
Best Regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.11.2013 16:24 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Am besten wäre die einfachste Möglichkeit ;) VPN oder so ?
|
20.11.2013 16:26 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Ok ich werde mich mal erkundigen. |
27.11.2013 16:25 | |
Beigetreten: 01.10.2013 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 605 Bewertung: (71) |
Alternativ gäbe es auch die Möglichkeit mit FTP zu arbeiten: siehe hier! Jetzt hast du natürlich die Qual der Wahl. |
28.11.2013 08:46 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
FTP ist aber nicht gerade sicher oder ist das wenigstens SFTP? |
~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf