25.07.2012 13:11 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo Tom147, Du musst bei dem Panel ein OSupdate mit Werkseinstellungen zurücksetzen überEthernetdurchführen. Siehe den folgenden Link Anlage 1. Wie kann ein Betriebssystem-Update (OS-Update) bei Bediengeräten durchgeführt werden? Tweety |
25.07.2012 15:23 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo Tom147, Bei der IP-Adresse solltest du eine freie IP-Adresse aus dem IP-Netz nehmen. Die Einstellung auf TCP/IP wird auf jeden Fall benötigt, wenn du ein OSupdate mit auf Werkeinstellungen zurücksetzen durchführen willst. Kannst du die Schnittstelle über den Punkt "Auswählen" hinzufügen? Wenn nichtsolltest du Prosave von einem anderen PC installierenund von dem aus das Panel updaten. Servicetool ProSave V7.4.4 Tweety |
26.07.2012 14:10 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Hast du das Panelneu oder ist es schon älter? Wenn das OSupdate nicht funktioniert, solltest du das Panel zur Reparatur einsenden. Tweety |
27.07.2012 09:53 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
hallo, Hier ist der Link von der Reparaturstelle ----> https://www.automation.siemens.com/aspa_app/contactmenu.aspx?ci=yes&HTTPS=REDIR®id=WW&lang=de&comptcid=o Und für die Kosten solltest du dich an der Siemensvertrieb wenden. Tweety |
Folgen Sie uns auf