28.11.2017 07:33 | |
Beigetreten: 16.12.2012 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 84 Bewertung: (0) |
Hallo liebes Forum, 1) Habe bei einer Virtuellen Maschine Probleme mit der Kommunikation zwischen Simatic Manager und NetToPLCSim. Mit der im Bild aufgeführten und installierten Versionen auf der virtuellen Maschine bekomme ich keine Verbindung zwischen den WINCC-Rechner und der Steuerung hin. Habe es hierbei mit den folgenden Versionen von NetToPLCSim (Nettoplcsim-S7o-v-0-9-5, Nettoplcsim-S7o-v-1-1-0-0, Nettoplcsim-S7o-v-1-2-0-0, Nettoplcsim-S7o-v-1-2-2-0) versucht. Hierbei kommt immer die Meldung mit Port 102. Woran könnte es liegen? siehe Bild: VMware_WinXP_VMware_Workstation_Installierte_Software.jpg im Word-Dokument. 2) Habe bei einer Virtuellen Maschine keine Probleme mit der Kommunikation zwischen Simatic Manager und NetToPLCSim. Mit der im Bild aufgeführten und installierten Versionen auf der virtuellen Maschine bekomme ich keine Verbindung zwischen den WINCC-Rechner und der Steuerung hin. Habe es hierbei mit den folgenden Version von NetToPLCSim (Nettoplcsim-S7o-v-0-9-5) versucht. Da es mit dieser Version geklappt hat, habe ich es mit den anderen Versionen nicht mehr ausprobiert. siehe Bild: VMware_WinXP_VMware_Workstation_Installierte_Software_1.jpg im Word-Dokument. 3)Habe bei einer Virtuellen Maschine Probleme mit der Kommunikation zwischen Simatic Manager und NetToPLCSim. Mit der im Bild aufgeführten und installierten Versionen auf der virtuellen Maschine bekomme ich keine Verbindung zwischen den WINCC-Rechner und der Steuerung hin. siehe Bild: .VMware_WinXP_VMware_Workstation_Installierte_Software_2.jpg im Word-Dokument. Habe es hierbei mit den folgenden Versionen von NetToPLCSim (Nettoplcsim-S7o-v-0-9-5, Nettoplcsim-S7o-v-1-1-0-0, Nettoplcsim-S7o-v-1-2-0-0, Nettoplcsim-S7o-v-1-2-2-0) versucht. Woran könnte es liegen? Hierbei kommt keine Meldung. Alles scheint ok zu sein, aber es funktioniert nicht. Über ein paar Tips oder Anregungen würde ich mich sehr freuen. LG MasterB DateianhangInstallierte_Software.doc (29 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: MasterB am: 28.11.2017 07:54:42Zuletzt bearbeitet von: MasterB am: 28.11.2017 08:02:06 |
|
28.11.2017 07:36 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 22224 Bewertung: (2979) |
vermutlich mit der aktuelle 0.9.x. warum? |
Folgen Sie uns auf