05.01.2010 19:10 | |
Beigetreten: 21.11.2008 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 36 Bewertung: (1) |
Hallo werte Community , ich habe ein Programm mit u.a. 6 Analog-IN. (Logosoft V6.1.12) Das Programm funktioniert soweit gut - aber es stört mich daß ich (entgegen der Hilfetexte der Software) den AINs nicht dauerhaft einen Wert für die Simulation vorgeben kann. Bei jeder neuen Simulation stehen alle Werte wieder auf "0". Kennt jemand das Problem ? Laut Handbuch und Hilfetexte müsste ich eigentlich über "Extras Simulationsparameter" einen dauerhaften Simulationswert vorgeben können. Bin ich zu blöd -oder hat die Software mit dieser Funktion Probleme? Beste Grüße Xetni DateianhangJava Printing.pdf (89 Downloads) |
05.01.2010 19:23 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Du kannst in den Blockeigenschaften des/der AI's in der Registerkarte "Simulation" feste Werte einstellen. |
05.01.2010 22:12 | |
Beigetreten: 21.11.2008 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 36 Bewertung: (1) |
Eben nich dauerhaft !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
11.01.2010 20:19 | |
Beigetreten: 21.11.2008 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 36 Bewertung: (1) |
Das wars !! Danke Mann ! |
Folgen Sie uns auf