15.02.2012 10:15 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
google spuckt http://www.sps-forum.de/showthread.php/7506-Profibus-und-Visual-Basic z.B.: aus |
~(‾▿‾)~ |
|
15.02.2012 11:36 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, im Scout Handbuch steht Ich würde also in VB6 einen OPC Client für den Zugriff programmieren. Hast Du die Simatic NET installiert, dann könntest Du versuchen mit dem OPC Scout auf den OPC DA Server derSinamics zu browsen. Bei der Sinamics ist der OPC Server on board und muss m. Wissens nicht extra installiert werden.
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.02.2012 12:26 | |
Beigetreten: 15.02.2012 Letzter Bes: 27.03.2014 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Beim Googeln nach "Simatic NetProfibus Sinamics"bin ich auf folgendes gestoßen: |
15.02.2012 13:29 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, es müsste auch mit dem NCMPC gehen. Der ist bei der Simatic NET mit dabei.
Wenn Du den OPC XML DA verwendest, benötigst Du vielleicht die SIMATIC NET nicht, weil dieser OPC Server ja im Bauch der Sinamics enthalten ist. Weis ich aber nicht genau. Für den OPC DA Server benötigst Du wahrscheinlich die Simatic NET. Der OPC Server wird dann mit der Installation der Simatic Net auf der PC Station ermöglicht. Die Konfig. muss dann in den Koko geladen werden. Z.B. über die XDB. |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 15.02.2012 13:30 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
15.02.2012 13:40 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, vielleicht noch eines: Die Simatic NET liefert übrigens auch Steuerelemente für die Verwendung in Hochsprachen mit OPC Client für S7 OPC Server |
16.02.2012 07:43 | |
Beigetreten: 15.02.2012 Letzter Bes: 27.03.2014 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, wäre dafür die 6GK1704-5DW71-3AA0 PB SOFTNET-DP EDITION 2008 die richtige Software? Danke Michael |
Folgen Sie uns auf