17.08.2016 16:27 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo allerseits, ich versuche schrittweise mit Hilfe der Dokumentation SINAMICS S120 durch PROFINET an LabVIEW anzubinden. Bei der Inbetriebnahme konnte ich (99684399_tia_project) mit TIA-Portal v12 nicht öffnen. Es kommt eine Fehlermeldung (Projekt kann nicht geöffnet werden, da notwendige Produkte fehlen.-->Verwenden Sie die entsprechende Version von Totally Integrated Automation Portal V12), Obwohl TIA-Portal bereits installiert ist. Fehlt hier irgendwas? Vielen Dank im Voraus. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 18.08.2016 10:52:18Neue Überschrift nach Splitten |
|
18.08.2016 11:00 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4767 Bewertung: (123) |
Das zweite Thema ist über den Link SINAMICS S120 PROFINET Anbindung an LabVIEW zu finden. Grüße |
Folgen Sie uns auf