03.02.2010 07:33 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Morgen |
09.02.2010 14:16 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31)
|
entschuldige, dass ich das erst jetzt lese. zu ST7 hast du schon die antwort erhalten. bei S5 und ST1 ist das nicht klar zu sagen. dort ist es abhängig von der eingesetzten CPU und/oder der eingesetzten TIM!. z.bsp.: TIM011: -CPU 103 Die TIM kann ausschließlich auf den Signalformer-Steckplätzen 0 bis 7 des ST100 gesteckt werden. Im allgemeinen wird jedoch der Steckplatz 0 genutzt. Nur bei Zählimpulserfassung wäre es notwendig, die TIM auf den Steckplatz 1 bzw. 2 zu bestücken. -CPU 102 Nur die Steckplätze 0 und 1 sind zulässig. Steckplatz 0, wenn keine Zählimpulse erfaßt werden, Steckplätz 1 wenn Zählimpulse erfaßt werden. TIM11,14,15: Der Übertragungsprozessor TIM kann in allen Zentral- und Erweiterungsgeräten für ST115, ST135 und ST135 auf Steckplätze bestückt werden, die für eine CP524 geeignet sind. Siehe die entsprechenden SIMATICKataloge und die Beschreibungen der betreffenden Baugruppenträger. ich hoffe, das hilft dir weiter vg gochtel p.s.: bei bedarf kann ich dir die doku zukommen lassen. schreib mir da ne PM mit deiner email-addy |
Zuletzt bearbeitet von: gochtel am: 09.02.2010 14:17...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf