08.05.2019 00:08 | |
Beiträge: 61 Bewertung: (0) |
Hallo AutoGen_1285966, ich glaube Deine Vermutung ist nicht ganz falsch. Also mit der Hitzeeinwirkung. Wenn ihr die 810 M nicht offen hattet? Solltet ihr das tun. Aber bitte nur, wenn fachgerecht gearbeitet werden kann. Ansonsten könnt Ihr Jemanden damit beauftragen, welcher über die nötigen Arbeitsmaterialien und das nötige Fachwissen besitzt. Bei unsachgemässer Behandlung kann das Gerät zerstört werden! Hab jetzt keinen Plan wie die 810 M intern aussieht, aber ich habe hier die 840 D mit ähnlichen Problemen gehabt. Display nicht mehr bedienbar, eingefroren. Speicherlesefehler. Schreib- Lesefehler auf der Festplatte, obwohl die neu war und keine physikalischen Fehler hatte. Bei der 840 D hängt ja nur die reine PCU hinten dran. Also, haben wir die Dinger aufgeschraubt, vorsichtig gereinigt, gegebenfalls Lüfter und Wärmrleitpaste ausgetauscht. Schaltschrank gereinigt Belüftung kontrolliert (Lúfter). Danach keine Probleme mehr. Man sollte die Sachen wohl alle 2 Jahre intern reinigen. Teilweise sind die ganz schön dreckig. Vor Allem wenn der Schaltschrank mal undicht war, oder die Filter von den Lüftern länger nicht getauscht wurden oder gar fehlten. Da kann sich das pure Kühlmittel (eine dicke braune Flüssigkeit) in den Geräten ansammeln. Bei wärmeren Temperaturen kann es schon sein, das der interne Schmutz und unzureichende Belüftung für Fehler verantwortlich sind. Allerdings kann es auch ein Anzeichen dafür sein, das irgend etwas intern kaputt geht. Hoffe Du hast Glück und es ist nur der Schmutz. Grüsse PS: übrigens betrifft das auch die Antriebsmodule (Simodrive, Sinamics usw.) |
Zuletzt bearbeitet von: E_T_W am: 05/14/2019 15:33:24 |
|
Folgen Sie uns auf