12.12.2016 19:13 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, hoffe, ich bin hier richtig, kenn mich nicht so genau aus. Ich habe eine Maschine mit Sinumerik-Steuerung. Bilder siehe Links. Die Maschine (Index GE65) wurde generalüberholt, war dann noch kurz im Einsatz und wurde ca. 1,5 Jahre eingelagert. Dann letzte Woche wieder angeschlossen und die Steuerung startet nicht mehr. Die beiden Batterien in den Simatic Baugruppen wurden vor der Einlagerung gewechselt und sind noch voll. Der Monitor vorne zeigt: MMC100 version 04.04.22: waiting for connection: xx.x seconds Wenn man auf ^ drückt, kann man noch zwischen verbindungen 1,2 und 6 auswählen, danach kommt "loading language file not found" und der Zähler startet wieder. Im Schaltschrank leuchten alle LEDs grün, nur auf der rechten Simatic-Baugruppe blinkt "diag" immer wieder gelb. Ich konnte in allen meinen Unterlagen keine Fehlererklärung finden, vllt. kann mir hier jemand helfen. Bilder zur Erklärung: Fehler simodrive simatic_LED SIMATIC S7-300 Steuerung DateianhangBilder.zip (77 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Manfred_Metall am: 12.12.2016 19:14:26Zuletzt bearbeitet von: Manfred_Metall am: 12.12.2016 19:16:10Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 13.12.2016 10:27:02Bilder in Anhang verschoben |
|
21.12.2016 09:42 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: SantasLittleHelper am: 12.01.2017 09:33:35~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf