Industry Online Support
Technical Forum
31.07.2013 08:27 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 202 Bewertung: (32)
|
Hallo RCE, in WinCC Basic V12 wird generell in der Regel ein HMI-Panel projektiert, welches auch zu deiner LOGO! kommunizieren kann. In dem Projekt für das Panel muss unter Verbindungen als Kommunikationstreiber "LOGO" ausgewählt werden. In WinCC Basic V11 hat man bisher als Kommunikationstreiber für die LOGO! "S7-200" ausgewählt. Schau dir mal folgende zwei Applikationsbeispiele an. Wenn du in den Links nach unten scrollst ist auch jeweils eine Dokumentation, wo beschrieben wird, welche Einstellungen du auf Seite der LOGO! und auf Seite von WinCC Basic vornehmen musst. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/68585344 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/68585346 Bei weiteren Fragen einfach fragen. Gruß, KM_AS |
Folgen Sie uns auf