Industry Online Support
Technical Forum
16.12.2010 19:15 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, bei einem bestimmtenEvent log -Eintrag sendet ein host einen SNMP - Trap über UDP zu einem Zielhost auf Port 162. Anbei dasIP-Paketim Netzwerksniffer als Bild. Mit der Installation der SimaticNET CD werden neben dem S7- OPC Server auch Steuerelemente wie z.B. dasSIMATIC NET OPC Data installiert. Mit diesem Steuerelement kann man mittels Entwicklungsumgebungen wie zum Beispiel Visual Basic 6 sehr komfortabel einen OPC Client für den Prozessdatenzugriff auf eine S7 - SPSprogrammieren. Bei dem OPC-Server der Simatic NET gibt es aucheinen Browserlink für SNMP. Wenn man nunauf dem Zielhost den OPC Server der Simatic NET installieren würde, wäre es dann möglich diesen Trap darüber zu empfangen und z.B. in einer TextBox in VB6 anzeigen zu lassen ? Und wenn ja, wie müsste ich das SIMATIC NET OPC Data und den Koko auf dem Zielhost konfigurieren ? Kann mir das jemand erklären ? Gruß Eleu DateianhangTRAP_.zip (53 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 16.12.2010 19:28 |
|
26.01.2011 11:52 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo Eleu, kennst Du dieses Applikation schon? Diagnose und Überwachung von IWLANs mittels SNMP-Variablen Ich glaube dort wird das gezeigt was Du haben möchtest. Es können hier auch Traps von Steuerungen empfangen werden... aber auch per PC... lese mal die Doku. Viele Grüße J_Bell |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf