06.05.2021 07:41 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 30.11.2023 Beiträge: 33 Bewertung: (9)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, es gab öfters die Frage, wie man ein Panel mit Software Redundanz verbinden kann. Im Grunde kann man die unten verlinkte Anleitung für die Kopplung von Panels an eine S7-400H gleichermaßen verwenden. Das Funktionsprinzip ist immer das gleiche. Man projektiert innerhalb der Visualisierung folgende 3 Verbindungen:
Alle Variablen für die Bilder und Meldungen werden für die 3. Verbindung projektiert. Man überwacht dann die Verbindung 1 und 2 per Skript oder Systemfunktion „Verbindung abgebaut“. Ist eine der Verbindungen (1 oder 2) nicht mehr aktiv, wird per Systemfunktion „wechsle Verbindung“ die Verbindung 3 auf die entsprechend andere CPU umgeschaltet. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/96837136 Bei den neuen S7-1500R/H Systemen benötigt man diese Vorgehensweise nicht mehr. Hier kann man mit Hilfe einer System IP eine automatisch wechselnde Gesamt IP Adresse für beide CPU´s vergeben. SIMATIC-FB-Technologie-GER (NM) |
Folgen Sie uns auf