10.07.2014 08:41 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 23.10.2020 Beiträge: 1823 Bewertung:
|
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 08:18:46 |
|
12.03.2015 10:54 | |
Beigetreten: 03.12.2007 Letzter Bes: 01.10.2020 Beiträge: 355 Bewertung:
|
Hallo, leider funktioniert die Proxy-Authenzifizierung beim TIA-Updater nicht: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109474528?lc=de-WW Das hat auch schon beim CA01 nicht richtig funktioniert. Ich kann nicht nachvollziehen warum es so große Firmen wie Siemens, Adobe, Sun & Co. nicht hinbekommen die Proxy Authenzifizierung durchzuführen, bei kleineren Softwarebuden und Opensource ist es dagegen schon seit Jahren Standard. Im IE ist der Proxy in den Einstellungen festgelegt, wenn ein Softwareentwickler nicht weiß wie man an die Daten kommt, dann fragt man einfach Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/819961/de Gruss moeins |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
15.12.2015 08:43 | |
Beigetreten: 03.12.2007 Letzter Bes: 01.10.2020 Beiträge: 355 Bewertung:
|
Hallo, da es mit V13 SP1 Hotfix 6 immer noch nicht funktioniert, habe ich nochmal nachgeforscht und diesen Artikel gefunden: Zusammenfassend: Wenn sich bei der Eingabe des Links https://www.siemens.com/industry/TIAPortalUpdates/ im Browser eine XML-Datei öffnet, gibt es schon mal kein Firewallproblem. Ansscheinend wird noch an der Authentifizierung in Verbindung mit Proxy-Servern gearbeitet. mfg. moeins |
Folgen Sie uns auf