Industry Online Support
Technical Forum
18.06.2008 12:40 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Beyka, hast Du dieses Thema hier im Forum gesehen? Solarkollektoren - Regelung ( Warmwasser ) Vielleicht hilft Dir das ja schon mal weiter. Gruß Sabine |
26.06.2008 09:58 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Habe so etwas auch vor zu bauen! Kann aber die Schaltungsvorschläge nicht so Richtig verstehen! (Auch nur Laie) Deshalb habe ich mir folgende Simple Schaltung überlegt (Solar Anlage steht noch nicht, deshalb nur Simulation am rechner) Funktion ist folgende Je höher die Temperaturunterschied zwischen Kolektor und Boiler ist, desto länger ist die Pumpe in Betrieb! Wenn deine Anlage damit zufriedenstellend funzeln solte, kanst mich's ja wissen lassen! gruß DateianhangLogo Solarsteuerung.zip (680 Downloads) |
09.07.2008 13:11 | |
Beiträge: 40 Bewertung: (11) |
Hallo! Im Dateianhang findet ihr eine sehr vereinfachte Solarsteuerung. Sie besteht aus einer Differenzsteuerung und einer PWM-Steuerung mit geringer Frequenz. Die Blöcke PWMWert und PWM_Takt sind entsprechend anzupassen. Ich habe selbst solche Steuerung (jedoch viel umfangreicher) in Betrieb und sie arbeitet zu meiner vollsten Zufriedenheit! Um die Schaltung weiter "auszufeilen" findet ihr alles was man dazu braucht im Thema "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!"Hoffe ich konnte euch weiterhelfen.Gruß Mexx DateianhangLOGO Solar.zip (716 Downloads) |
09.07.2008 20:23 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo Beyka, ich habe selber eine Solaranlage mit Brauchwasser und Heizungsunterstützung. Die Solaranlage wird über eine Vissmannsteuerung geregelt. Da mir der Funktionsumfang der Steuerung nicht ausreichte, habe zusätzlich eine Logo im Einsatz. Die Anlage besteht aus einem Solarspeicher (730l) und einem Brauchwasserspeicher (200l). Mit der Logo Regel ich das automatische Umschichten vom Solarspeicher in den Brauwasserspeicher, sowie die Steuerung der Zirkulationspumpe über Funk bzw. Uhr. Im Anhang findest du einen Schaltplan über den Aufbau der Solaranlage und Heizungsanlage. Die Logoschaltung ist nicht mit eingebunden. Einen Schaltplan für den Logoaufbau mit allen Fühlern muss ich noch erstellen. Frank DateianhangHeizungsanlage 001.pdf (669 Downloads) |
Folgen Sie uns auf