21.07.2020 20:31 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, ich bin recht neu hier und bisher stiller Mitleser. Nun habe ich mir gedacht es wäre möglich eine Solarthermieanlage damit zu regeln. Kurze zusammenfassung des Projekts: Im Anhang ist ein erster Entwurf der Regelung Nun zu meinem ersten Problem Wenn ich im Pufferspeicher eine Temperatur von sagen wir mal 50°C habe und mein Kollektor 70°C erwirtschaftet, habe ich nun das Problem, dass der PI-Regler die Pumpe auf 100% fährt, obwohl ich mit einem ΔT von theoretischen 20°C gut leben könnte. Leider gibt es ja keine möglichkeit einen PID-Regler einzusetzen. Besten Dank! DateianhangSolarregelung V1.1.zip (230 Downloads) |
Folgen Sie uns auf