30.08.2019 10:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32889 Bewertung: (4066)
|
Hier das angepasste Programm. Es wird ein zweiter Zähler eingesetzt, welcher parallel zum ersten Zähler geschaltet ist. Dadurch sind die Zählerstände identisch. In beiden Zählern ist ein Startwert von eingestellt, so dass bei einem Neustart der LOGO! 100 kg als Anfangswert vorgegeben ist. DateianhangLastmessbolzen_0BA8_V2.Standard.zip (65 Downloads) |
Folgen Sie uns auf