04.03.2014 14:08 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Gruße Euch, Ich bin gerade dabei ein Programm zu erstellen, mit dem ich einen Sollwert eingeben möchte und den Wert dann zu Übernehmen und brauche etwas eure Hilfe. meinen ersten Versuch habe ich unten beigehängt und bin für Verbesserungen und Ideen immer offen. Komponenten: habe eine 0BA6 Logo mit Logo TD an der alles Angezeigt werden sollte. Funktion: Ich möchte gerne an der Logo TD den Sollwert veränder können (Einstellbereich 0 - 1200000) und wünschenswert über die Tasten C1 - C4 den Bereich (Einer, Zehner oder Hunderter) schnell einstellen zu können z.B. 68369 auf 68869. Dann den Wert in die Steuerung übernehmen und den Soll und Istwert anzeigen. Bitte um Hilfe oder einen Link wo ich etwas dergleichen finden kann. Gruß No@el DateianhangSollwerteinstellung.zip (67 Downloads) |
04.03.2014 17:27 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 26.01.2021 Beiträge: 4286 Bewertung:
|
Hallo! So ganz sehe ich bei deinem Programm noch nicht durch, hab dir aber mal eine Version von mir angehängt. Mit dieser lassen sich drei Zähler einzeln hoch und runterzählen. Wird die Taste länger als 1 s gedrückt, übernimmt ein Impulsgeber das Takten, um die Tasten zu schonen. Was du mit den Zählerwerten dann machst, ist dir überlassen. Das Rechnen kannst du dir eh sparen, da du einen Zählerwert über 999999 eh nicht erfassen kannst. Daher mußt du die Zähler kaskadieren und die Stellen getrennt anzeigen lassen. Also kannst du den Sollwert auch kaskadiert lassen und per Verweis zum Soll/Ist-Vergleich übergeben. Was soll das werden? DateianhangSollwerteinstellung.zip (65 Downloads) |
04.03.2014 18:48 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 26.01.2021 Beiträge: 4286 Bewertung:
|
Hab die Anzeige und das Progi mal etwas verfeinert. Jetzt wäre eine Einstellung von 999.999.999 Stk. möglich! Q1 -Q3 sind nur zur Darstellung welcher Teilzähler gerade gewählt ist. Ab der Logo 0BA7 lassen sich dazu auch Blockausgänge nutzen! DateianhangSollwerteinstellung 2.zip (76 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 04.03.2014 18:50 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
05.03.2014 09:09 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Vielen Dank, Das hilft mir erstmal weiter, sobald ich das Programm fertig habe stelle ich das auch gerne Online. Gruß No@el |
17.03.2014 12:02 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo ich hatte fast vergessen,![]() Habe das Programm soweit fertig und es läuft, sicherlich muss man da noch einiges nachbessern aber der feinschliff kommt. Wenn das Programm jemanden Helfen kann, stelle ich das rein, vielleich hat auch jemand eine bessere Idee das zu Realisieren bin für alle Vorschläge offen. Danke alle die Helfen besser zu werden. Gruß No@el DateianhangPrüfstand Programm 1, 12.03.14.zip (65 Downloads) |
21.03.2014 13:59 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Gruße Euch, Eine kurze Beschreibung des Programmziels, Arbeite im Qualitätswesen und haben einen neuen Prüfstand gebaut, an dem wir unsere Produkte testen wollen. Im Programm 1: soll der Zyklus, Druck und Zug eines Zylinder gesteuert werden. Im Programm 2: soll der Zyklus, Drücken und Lösen eines Zylinders gesteuert. Im Programm 3: soll der Zyklus einzustellen sein, wo der Zylinder über die Initiatoren vor und zurück gefahren wird. Lasse im weiteren fenster den Ist und Soll Zustand anzeigen. Im Programm 4: (noch nicht fest definiert) aber die gleiche Funktion wie im Programm 3, aber mit der Einstellung für zwei Zylinder, die man einzeln Einstellen kann. Danke für eure Beiträge die zur Fertigstellung beigetragen haben. Gruß No@el |
Folgen Sie uns auf