13.06.2013 17:33 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Schöne Lösung! |
14.06.2013 22:24 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo boldt, sorry, doch hast du eigentlich meine vorhergehende Antwort gelesen und dir die Beispiele im verlinkten Beitrag angesehen? Dort ist angegeben das und warum eine Lösung mittels Analogblöcken nicht möglich ist. Auch habe ich dort Möglichkeiten zur Lösung angegeben. Deine Lösung über den Betriebsmodus der LOGO! "parametrieren" ist hier nicht erforderlich (es sei denn, du willst die Schwellwerteingabe bestmöglich verstecken?). Auch der Startwert macht insbesondere nur dann Sinn, wenn der Schwellwert nur auf Befehl (der einen Reset auslöst) erfolgen soll oder muss oder wenn ein rückwärtszählender Wert in einer Textmeldung dargestellt werden soll... Im angehängten Beispiel habe ich dir mal eine Lösung angegeben - Sollwertvorgabe direkt als Blockparameter im Block "Vor-/Rückwärtszähler". Der Zählerausgang signalisiert das Erreichen der Schwelle! Die Eingabe erfolgt in einer Textmeldung. Um dir mal Möglichkeiten und Varianten aufzuzeigen, habe ich im Beispiel die folgenden Besonderheiten vorgegeben: a) Je nach Einstellung in den Blockeigenschaften des "Vor-/Rückwärtszählers" kann der Schwellwert auch im Betriebsmodus "parametrieren" (am Basismodul und am TD) geändert werden. Übrigens wird der Schwellwert beim Drücken von [OK] im Editier-Modus aktiviert und der Zählerausgang entsprechend dem Zählwert und dem (neuen) Schwellwert aktualisiert OHNE den Zähler zurückzusetzen. Viel Erfolg nun beim Erstellen deiner Variante... MfG DateianhangDEMO_Zählerschwellwert (0BA6).zip (55 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf