19.10.2014 11:48 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Dann lade Dein Programm doch mal hoch. |
19.10.2014 13:05 | |
Beigetreten: 01.10.2014 Letzter Bes: 10.11.2022 Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
So, hier mal das Programm auf das Wesentliche reduziert. Den Sollwert ändere Ich mit derESC-Funktion, hätte aber zusätzlich gerne eine Kommastelle. Die Hysterse ist mit Kommastelle, wird aber über die F-Tasten geändert. Hier würde ich auch gerne die ESC-Funktion nutzen. DateianhangLüftersteuerung1.zip (91 Downloads) |
19.10.2014 13:55 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal ein Lösungsvorschlag! Den Sollwert mußt du jetzt mit 10 multipliziert eingeben, also für 25,8°C dann 258! Die Hysterese habe ich dir jetzt mit einem autom. Impulsgeber ausgestattet, so das du die Taste nur gedrückt halten mußt! DateianhangLüftersteuerung12.zip (85 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.10.2014 16:16 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Habe Dir mal etwas vorbereitet. Schau mal, ob es Deinen Anforderungen entspricht.
DateianhangMenuführung komfortabel.zip (126 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf