12.10.2014 18:28 | |
Beigetreten: 16.06.2008 Letzter Bes: 05.08.2023 Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Danke hört sich gut an finde aber leider keinen Preis, oder wo kann ich den bestellen? |
12.10.2014 18:36 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Ich habe Dir doch einen Link mitgeteilt. Darüber dürfte es wohl nicht sehr schwer sein, die Kontaktdaten der Firma zu finden. |
15.10.2014 14:47 | |
Beigetreten: 16.06.2008 Letzter Bes: 05.08.2023 Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Habe jetzt den Theben Luna 131 DDC gekauft, bin mehr als zufrieden. Sollte einer einenSonnensensor und Temperatursensor 0 bis 10 Volt suchen, kann ich diesen nur empfehlen. |
25.03.2015 11:49 | |
Beiträge: 159 Bewertung: (2) |
Hallo mobbeds, sofern du noch Bedarf hast, ist hier ggf. eine (noch) preiswerte Alternative: http://m.ebay.de/itm/161648140310 Ich bin selber gerade am Suchen nach einem preiswerten Helligkeitssensor für meine Rollosteuerung. Da liegt man mit ~46€ noch gut. Hat jemand Erfahrung mit diesem Sensor, bzw. Bedenken/Einwände? Würdet Ihr eher die Version mit Ausgabe 0...10V oder 4...20mA wählen? Gibt es hierzu Einschränkungen im Bezug auf die Leitungslänge? Bei mir sind das ca. 15-20m (Zählerschrank bis zur Terrasse (NYM-J 5x1,5²). Danke euch. |
25.03.2015 16:48 | |
Beigetreten: 05.12.2011 Letzter Bes: 23.11.2022 Beiträge: 57 Bewertung: (23) |
Ein einfacher LDR mit Spannungsteiler am Analogeingang (0-10V) kostet nur ein paar Euro und tut es bei mir seit knapp 2 Wochen einwandfrei. Zur Erkennung der Dämmerung für's Rollo schließen oder aktivieren der Bewegungsmelder bei Dunkelheit reicht das vollkommen: Ich habe dazu auch einen Artikel in meinem Blog geschrieben. |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
26.03.2015 10:30 | |
Beiträge: 159 Bewertung: (2) |
Hallo Pacmanll danke für den super Tipp den Blogeintrag kannte ich noch nicht. Das werde ich ebenso nachbauen. Wie lang ist bei dir die Leitungslänge? Wie gesagt sind das bei mir ca. 15m. Mal schauen, ob das ggf. zu Problemen führt. Wenn du Lust und Zeit hast, dann zeige mir doch auch mal dein Programm. Das würde meine Arbeit wesentlich erleichtern und ist vor allem getestet. Danke dir im Voraus. VG. |
27.03.2015 16:55 | |
Beigetreten: 05.12.2011 Letzter Bes: 23.11.2022 Beiträge: 57 Bewertung: (23) |
Hi, bei mir dürften das so ca. 8-10m vom Sensor bis zur Unterverteilung sein. Ist auch nur billiges Telefonkabel mit 0,6mm² Querschnitt, von daher denke ich mal, dass 15m auch kein Problem sein sollten. Ein Programm kann ich dir noch nicht wirklich zeigen. Momentan schalte ich mit dem Sensor lediglich einen Bewegungsmelder aktiv und nehme dafür einfach einen "Analogen Schwellwertschalter", das reicht vollkommen. Die Rollo's laufen noch mit der Astro-Uhr, stelle ich aber wenn ich Zeit habe um. Prinzipiell sähe hier die Schaltung aber ebenso simpel aus: Ein analoger Mittelwert-Block (zur Glättung des Signals über 60 Sekunden) kombiniert mit dem analogen Schwellwertschalter. Eventuell kombiniert mit der Astro Uhr, so dass die Rollos frühstens runter fahren wenn es nach Sonnenuntergang ist und nicht bereits bei der nächstbesten Sonnenfinsternis (oder bei sonstigem dunklem Himmel tagsüber) . |
Zuletzt bearbeitet von: PacmanII am: 27.03.2015 17:00:07 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf