17.10.2018 14:00 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, ich habe eine Frage zu dem Scalance S615 Wenn man es so aufbaut, wie auf Seite 25, verstehe ich es so, dass der Rechner im Prinzip im gleichen Subnetz hängt, wie die Geräte. Deshalb haben sie ja auch keine Gateway - Adresse https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109744660 Würde denn dann auch eine Profinet - Kommunikation, vom Rechner zu den Geräten funktionieren? M.W. funktioniert ja die Profinet Kommunikation nur auf Layer 2. Hierbei handelt es sich aber wohl nicht um Routing. Gruß Eleu |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 18.10.2018 08:24:10Link optimiert. |
|
23.10.2018 13:20 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Hallo Eleu, so siehts aus. PROFINET ist nur im Layer 2 verfügbar. Um über Routing-Grenzen zu kommen, braucht du einen PN-PN-Koppler. |
Folgen Sie uns auf