25.03.2013 19:23 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
das erklärt doch in keinster Weise das warum ? das warum man das erfassen will und warum max 15 min ? zB event. das die Gremlins nich nach Mitternacht gefüttet werden ? |
Zuletzt bearbeitet von: Ansti am: 25.03.2013 19:25 |
|
25.03.2013 20:49 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Wer lesen kann....! Der gesteuerte Prozess läßt einen Netzausfall von max 15 min zu! Ist das Netz für eine längere Zeit ausgefallen, kann der Prozess nicht weiter fortgesetzt werden und das Programm muß entsprechend reagieren. Stichwort reagieren! Lange nix vom TE gehört!? Eine externe Lösung wie auch immer ist hier sicher die beste und einzige Möglichkeit! |
26.03.2013 19:11 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
|
27.03.2013 21:39 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Mir läßt so ein Problem immer keine Ruhe und so habe ich eine programmtechn. Lösung gefunden! Vielen Dank an dieser Stelle an Betel, da ich mit Hilfe seines Programmes aus dem Beitrag mit der 26h-Uhr zu dieser Lösung gekommen bin! Ich nutze dazu Schaltuhren, die im 1/4h-Takt schalten. Über einen Analogmux gibt jede Uhr einen Analogwert vor. Dieser wird von B020 übernommen. Beim Start der Analge wird ein Zähler auf diesen Wert schnell hochgezählt. Alle 1/4 h wird der Zähler um 1 erhöht. Bei einem Netzausfall würde der Zählimpuls ausfallen und es entsteht eine Differenz zwischen den Uhrenwerten und dem Zählerwert. Das Programm ist noch ausbaufähig. Man könnte innerhalb jeder 1/4 h noch einen Zähler von 0-15 hochzählen und so den genaueren Zeitpunkt des Netzausfalles erfassen. Ich habe hier nur mal den Anfang erstellt, um einen Ansatz zu liefern! DateianhangNetzausfall.zip (65 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf