04.10.2021 13:31 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 1302 Bewertung: (122)
|
Da der Umsetzer IE/PB LINK PN IO sich optisch in die SIMATIC ET 200SP Reihe fügt, kommt es schon mal vor, dass man den Umsetzer über den Rückwandbus der ET 200SP mit Spannung versorgen möchte. Der Umsetzer hat zwar die Gehäusetechnik der ET200 SP, aber ist trotzdem ein eigenständiges Gerät und muss über den Anschluss X80 (siehe Dateianhang) versorgt werden. Im Gerätehandbuch stehen hierzu auf der Seite 35 und ab der Seite 42 die entsprechenden Informationen. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf