29.01.2009 12:21 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung: (71) |
Hallo symesticsss, der Ablagepfad wird über den Rechnernamen und dem Namen des Ordners angegeben. Dieser FAQ ist bestimmt hilfreich für dich: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13336639 |
mfG / Best regards |
|
30.01.2009 10:03 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, also den DNS-Server benötigst Du für die Namensauflösung der IP-Adresse. Die IP-Adresse sowie der Name des PCs bzw. Panels muss in der host- bzw. lmhost-Datei des DNS-Servers eingetragen, damit man das Panel oder den PC über die Namensauflösung erreicht. Da Du vom PC das Panel anpingen kannst, müsste es eigentlich schon richtig konfiguriert sein. Die IP-Adresse besteht aus zwei Teilen, der Netzwerk-Nummer (oderNetzwerk-ID)und der Rechner-Nummer (...ID). Diese werden anhand der Subnet-Mask in verschiedene Kategorien unterteilt. Bsp. IP-Adresse: 192.168.5.1 Netzwerk-ID: 192.168.5 Subnetmask: 255.255.255.0Rechner-ID: 1 oder IP-Adresse: 192.168.5.1 Netzwerk-ID: 192.168 Subnetmask: 255.255.0.0 Rechner-ID: 5.1 Somit ist es möglich Netzwerk entsprechend des Bedarf aufzubauen. Beim ersten Beispiel können max. 255 bzw. 254 (wegen der Null) Rechner im gleichenNetzwerk (Subnetze)sein. Bei der zweiten Variante können mehr Rechner im gleichen Netzwerk sein, dafür können aber weniger Netzwerk (Subnetze)verwendet werden. Vielleicht hilftDir ja der folgende Link weiter: http://www.administrator.de/Subnetting_leichtgemacht.html Da Du das Panel vom PC aus erreichst aber umgekeht nicht, gehe ich davon aus, dass eseventuell ander Firewall des PC liegen könnte. Bye |
Zuletzt bearbeitet von: ZAK am: 30.01.2009 10:06 |
|
10.02.2009 16:27 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung: (71) |
Hallo symesticsss, wenn du die Datenablage der Rezeptur beeinflussen willst, dann wählst du im Projektbaum z.B. "Rezepturen > Rezeptur_1" mit der rechten Maustaste an. Dann auf Objekteigenschaften gehen und dort unter "Eigenschaften > Datenablage" deinen Speicherort definieren. In diesem FAQ ist erklärt, wie man einen Screenshot erzeugen kann: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19724493 |
mfG / Best regards |
|
Folgen Sie uns auf