30.06.2010 12:39 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hallo, ja, das geht. Nennt sich Remanenz. Lässt sich für die Funktionen wo es Sinn macht einzeln aktivieren. |
30.06.2010 13:11 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Aber wie speichert man es, bei einem Input??? Muss dahinter ein Teil geschalten werden??? Wenn ja, welches??? |
30.06.2010 15:48 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Bin verwirrt... |
30.06.2010 16:33 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Zwei Kontakte benötigen auch 2 Eingänge. |
01.07.2010 13:04 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Ich habe kurz eine Erklärung erstellt. Ich muss Eingänge sparen, da ich sehr viele Eingänge verwende.
DateianhangSchattenbahnhof Logo.pdf (89 Downloads) |
Folgen Sie uns auf