25.03.2008 17:52 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 22.02.2019 Beiträge: 1078 Bewertung:
|
Merker M8 gibt nur 1 takt als die LOGO! an spannung komt. Dieze merker kan man nutsen. Toet |
25.03.2008 21:20 | |
Beigetreten: 01.10.2005 Letzter Bes: 07.01.2019 Beiträge: 263 Bewertung:
|
Hallo thofl, Ich denke das geht, habs allerdings nicht komplett durchgedacht. Aber schau Dir mal das Beispiel an, der könnte Dir helfen... https://www.automation.siemens.com/logo/html_00/products/02Applications/index.html mfG... |
Zuletzt bearbeitet von: neo am: 25.03.2008 21:21Link hinzugefügt ...neo |
|
26.03.2008 00:14 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 30.11.2016 Beiträge: 1654 Bewertung:
|
Hallo neo, also ich denke eine Lösung ist auf Basis der bisherigen Antworten und einem geeigneten Konzept möglich.... ...etwa so: mit einem Zähler oder einem "Analogspeicher" aufgebaut aus einem Multiplexer und einem Analogverstärker können Werte auch bei Stromausfall gespeichert werden, wenn fürdie o. g. Blöcke "Zähler" bzw. "Analogverstärker" REMANENZ aktiviert ist/wurde. Die Datensicherung ist für maximal 80 h Stromausfallzeit (entsprechend interner Akkukapazität) möglich. Mit Hilfe des Anlaufmerkers M8 und eines RS-Blocksmit ebenfalls aktivierter RENANENZ kann nun mittels einer entsprechenden Schaltung die Gültigkeit der o.g. "Wertspeicher"getestet werden. Dazu wird der remanente RS-Block bei der Wertaktualisierung/-speicherung gesetzt und bei jedem Neustart der LOGO (von Hand oder nach Spannungsausfall automatisch)mittels M8 geprüft - ist dieses RS-Bit gelöscht wurde somit der gesamte remanente Speicher der LOGO durch Spannungsunterbrechung gelöscht.... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf